This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 评估 LTM4657的1.2V 输出功率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543820, TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071728/evaluating-output-power-of-1-2v-on-ltm4657

“线程”中讨论的其它部件:TPS543820TPS54A20

尊敬的先生:

我想对1.2V 电源的 LTM4657进行评估。

遗憾的  是,评估板 DC2989A 没有提供1.2V 输出功率选项。

我想知道我们是否可以通过更换电阻器(R4或 R6)来调整此板,并使输出1.2V 而不是1.0V 或1.5V 成为可能?

此致,

克里斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯,

    LTM4657和 DC2989A 是 Analog Devices 部件,而不是德州仪器(TI)。   

    如果您想使用 TI 器件设计电源,TPS543820将是一个不错的选择。

    此致,

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,很抱歉,我问了错误的论坛。

    感谢您的推荐。 我们实际上为 同一电路板的选件2指定了 TI DC/DC 转换 器,但部件号为:TPS54A20。

    我希望这一个仍然可以。

    此致,

    克里斯