This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:PCB 布局优化

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071349/bq25886-pcb-layout-optimization

部件号:BQ25886

早上好,

我需要一些关于设计 PCB 布局的建议。

下面是我的示意图的几个屏幕截图:

电池是系统在运行期间的主电源。 USB 将仅连接到为电池充电。

在操作过程中,系统将通过蓄电池充电器从蓄电池中消耗最大1A 的峰值电流。

VBUS 输入电流限制为1.5A,最大充电电流限制为0.7A。

由于机械布局限制,USB 连接器和电池连接器必须放置在印刷电路板的正极侧,其长度为9厘米。

关于 PCB 布局的问题如下:最好将电池充电器放在 USB 连接器旁边,这样它们之间就会有短路,从电池连接器到电池充电器或 viceversa 的长电源线? (蓄电池连接器旁边的蓄电池充电器和从 USB 连接器到蓄电池充电器的长电源线)?

另请考虑使用10W 电源(5V,2A)的充电器适配器作为 USB VBUS 电源,USB 电缆长度 为1m。 将电池组连接到电池连接器的电缆将较短(15厘米)。

谢谢你。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚历山德罗,

    鉴于 USB 连接器比电池连接器长得多,我建议将 IC 放置在离 USB 连接器更近的位置,以降低输入线路阻抗。

    此致,

    乍得哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯早上好,

    感谢您的建议!

    此致。