This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:一个主板上有多个组件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071497/tps62913-multiple-components-on-one-board

部件号:TPS62913

您好,
在我的主板中,我将使用 TPS62913RPUR 的三个组件。 由于这是一个小型电路板,它们可能彼此接近。
在电磁干扰兼容性方面,使用相同的开关频率或分离效果更好的是哪一项?
这三个组件使用相同的输入电压(9V),并转换为三种不同的电压(5V,3.6V,1V)。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您提出一个很好的问题。 在此情况下,TPS62913具有同步功能,所有三个器件都可以同步到相同的切换频率,以消除因切换频率略有不同而产生的任何心搏频率。 但是,如果您没有要同步的外部时钟,您可以使用一个 TPS62913的 SW 节点驱动其他器件的 EN/SYNC 引脚,如以下应用手册第1.4节所示: https://www.ti.com/lit/SLYT465。  或者,您可以为每个 TPS62913使用扩频,这也可以避免心搏频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢