在开始设计之前,我几乎没有任何疑问。 这是基于应用报告“SLVAES2”中提供的设计6 (使用理想的二极管控制器提供强大的反向电池保护的六种系统架构)。
应用要求<=10A。
应用报告中提到了 VPRIMARY,Vaux 等术语。
在 VPRIMARY 上,我正在连接我的旧设计。 其设计使 其具有固定的30V 电压,或在没有30V 电压的情况下具有18V-29.5V 的电池电压。
在 Vaux 上,我正在连接12V/24V 直流电源。
请参阅下图。
权力的优先权就像这样
1-交流/直流适配器(30V 固定)
2-直流电源(12V/24V)
3-电池(18V-29.5V)
在 U2的 VSN 引脚上,我将连接30V 交流/直流适配器。 优先级如下所示,如果有30V,它将接受30V 的输入,而不考虑其他存在的源。
出现以下情况:VPRIMARY 上不存在30V,且蓄电池电压约为29.5V (也连接至相同的 VPRIMARY), 如果有直流电源(12V/24V)连接至 Vaux,则即使 VPRIMARY 上有电压,输入也应来自直流电源(12V/24V)。
只有当适配器没有固定的30V 电压,或者没有直流电源(12V/24V )时,它才应该接收来自电池(18V-29.5V)的输入。
根据设计输入,优先级将与我提到的相同,或者我需要注意的事项。
此外,有关设计的任何其他建议也将有所帮助。