This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:PSpice 模型问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071383/tps2597-pspice-model-issue

部件号:TPS2597

我在尝试使用 TPS2597x_trans PSpice 模型时发现了一个问题,并发现了一个潜在的解决方案:

由于 TPS2597x 型号不在工具的 TI 库中,因此我将该型号导入到了 TI 的 PSpice 中。  当我尝试运行模拟时,SIM 中止,并显示一个错误,报告组件 X_U7_U27在接口数量上未对齐。  查看 X_U7_U27的 TPS2597x_TRANS.lib 文件,我看到以下内容:

E_U7_ABM2        U7_N01391 0值{ IF (V(U7_PW_IN)>= 0.93772,1,0)   }

V_U7_V47        U7_N34715 0 5.469V

_U7_U27        U7_N36070 U7_N35399 U7_N35205 $G_DPWR $G_DGND OR2

R_U7_R54        U7_N34191 U7_N34099 6.363E-01 TC=0,0

C_U7_C52        U7_N34007 U7_N33823 3.307E-03 TC=0,0

 X_U7_U27或闸极($G_DPWR 和$G_DGND)的电源针脚未连接到库文件中的任何内容。  这可能是模拟错误的原因。

我还注意到,此文件中的所有其他或门都有不同的组件类型和参数设置。 下面是一个示例:

 X_U1_U9        U1_OV_OK OVC U1_OV_B OR2_BASE_GEN 参数:VDD=1 VSS=0

+ VTHRESH=500E-3

 因此,我修改了库文件中的 X_U7_U27行,以遵循以下或门描述:

 I_U7_U27        U7_N36070 U7_N35399 U7_N35205 OR2_BASIC 通用参数:VDD=1 VSS=0

+ VTHRESH=500E-3

通过这一变化, PSpice 模型将按预期进行模拟。   

问题:

1.我的修改是否是纠正此模型的正确方法?

2. TPS2597x Trans 模型是否会添加到用于 TI 库的 PSpice 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您的帮助。 是的,我也发现了这件事。 你做了正确的事情。 实际上,旧文件正在处理我们用于开发的整套 PSpice,但后来我发现它不适用于 TI 的 PSpice。 将更新 Web 模型。 此外,它还将很快被添加到 TI 库的 PSpice 中。  

    此致

    库纳尔·戈尔