This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450:正在查找用于 LED 的24VDC - 12VDC 电流源 IC

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071397/lm3450-looking-for-24vdc---12vdc-current-source-ic-for-led

部件号:LM3450

大家好,我正在尝试将基于 SCR 的双三端双向可控硅开关元件24V 交流卤素固定装置转换为 LED,我花了很长时间来尝试通过 Arduino 进行解析,这可以解决异常问题,但 IC 可能更合适。 我正在寻求建议,以获得我的应用程序的最佳选择。 我遇到了 LM3450,但它显示最大功率为100W @ 2A。

我的新 LED 为120W - 12V - 10A

我 想要的是  

  • 三端双向可控硅开关元件/相角解码器
  • 三端双向可控硅开关元件的动态保持(防止缺火)
  • 恒定电流
  • 降压转换器(24V - 12V)  

是否可以从此 IC 驱动更高功率的 MOSFET,或者您是否有另一个接受更低输入电压的 IC? (此芯片的数据表显示最小80V,最大20V (不确定这是否是错误)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    目前,我们支持此设备的资源和知识有限。 通常,对于此类控制器,如果驱动器功能足以驱动 FET,则可以选择更高功率的 FET。 同时,请注意热情况。

    罗宾