This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:PWM 被拉高时的参考电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071211/tps54200-reference-voltage-when-pwm-is-pulled-high

部件号:TPS54200

大家好,团队

在客户设计中,PWM 被 MCU GPIO 默认高状态拉高。 在此状态下,参考电压是100mV 还是200mV?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    启用 ts54200后,在30US 后,设备将决定选择模拟调光或 PWM 调光。如果外部高于2.07V,则在选择 PWM 调光时选择模拟调光,当外部信号介于1V 和2.07V 之间时。

    因此,回到您的问题,如果首次启用 tps54200时 GPIO 电压高于2.07V,则 FB 电压为200mV (模拟调光模式)。 一旦选择调光模式,它就会被锁定,并且不会改变任何 GPIO 电压,除非再次启用 tps54200。

    罗宾