This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:启动/占空比问题

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803, UCC2801, UCC2803-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071200/ucc2803-start-up-duty-cycle-issue

部件号:UCC2803
“线程”中讨论的其它部件: UCC2801,PMP8621

我们正在使用 UCC2803控制器测试回扫式升压设计。 我们使用楔形块进行了初始拍摄,但经过2周的故障排除后,仍难以到达接近预期结果的任何位置。

VIN = 28VDC

输出电压= 300VDC @ 5mA

FS = 300kHz (也已尝试100kHz)

我们在开关上调谐了缓冲器,RCD 夹中的 D,次级上的输出 D ... 我们使用了多个具有不同回转比的绕线变压器,初级转速高于最初的预期,甚至一个具有分段式二级结构的变压器... 我们使用了几种不同的核心间隙和一套无孔核心,并添加了一系列填充电感器,以匹配由楔形提供的预期泄漏电感。 我们甚至尝试转换为 UCC2801,调整数值并绕过一个更高的新转速比变压器。  

主要的问题是我们没有获得完整的工作周期...据 Webench,我们应该接近60%。 这会给任何人敲响警钟吗?  我可以提供更多详细信息,但我不想离关键观察点太远。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    很遗憾听到您的设计无法正常工作。

    我使用了采用 Flywback 拓扑 和外置交换机的全天候32伏安,300伏安,100毫安的工作台。  我在 UCC2803-Q1中看到了1种设计(单击下面的示意图)。  你得到了类似的东西吗?  这种设计建议使用定制变压器,这似乎是您最大的“未知”变压器。

    如果这不是你找到的,你能告诉我你输入到 Webench 的确切信息吗?

    您选择回扫拓扑是否是出于特定原因?

    我们拥有非常简单的 Boost 参考设计,您可以满怀信心地工作: PMP8621。  这 种增压设计 适用于10mA 下的18-30V 输入,300V 输出。  它似乎完全符合您的要求,并且比反向飞行更简单。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!  

    我做了27-29VDCin,300VDCout,70C (温度),隔离,5mAout。 我选择的芯片是 UCC2803,因为我正在将它用于另一个需要隔离的多输出回扫...从技术上讲,300VDC 不必隔离,因此您的参考设计非常有趣。 是否有针对 PMP8621设计的 TI TINA 模拟?

    如果可能的话,我想与 UCC2803保持尽可能宽的温度范围(EP 版)。  

    谢谢,

    迈克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

     TPS40210有一些 TINA 模拟。  向下滚动到下面所示的 TINA 启动参考设计。

    我认为我会从《启动参考》设计开始,并为 PMP8621设计重新配置它。

    首先,我将运行启动参考设计而不做任何更改。  然后,我将为 PMP8621参考设计重新配置它。

    顺便提一下,我发现一 个3年前的 E2E 帖子,用户想要模拟 PMP8621,但最初失败了。  根据上一篇文章,模型看起来像是更新过的,所以我认为它应该适合你。  此外,请确保您运行的是最新版本的 TINA。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会做的。 我的老板想我问你们是否有一个 PMP8621参考设计的物理样品...就像我们可以借用的评估套件原型。 有机会吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    参考设计通常由我们的 Power Design Services 团队创建。  我会问他们是否有任何可用的东西,并回复给您。  通常他们会创建一个或两个装置,记录它们并提供给客户。  这种特殊设计是在2013年创建的,因此我不乐观他们仍将拥有任何单位。  另一方面,我们为产品组装评估模块(EVM),这些单元始终得到补充。  如果您为TPS40210订购了 EVM,则可以将其修改为 PMP8621设计。

    此致,

    埃里克