This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2819-EP:TPS2819MDBVREP ESD (HBM/CDM)规范

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071288/tps2819-ep-tps2819mdbvrep-esd-hbm-cdm-spec

部件号:TPS2819-EP

您好,Aaron Grgurich,

很抱歉耽误你的回答。
有一份关于 TPS2819MDBVREP ESD 的文档。
www.ti.com/.../sgzk021.pdf

以下是对的描述。
引用方法:
EIA/JESD22-A114
EIA/JESD22-A115
JESD22-C101

从上面可以确认 TPS2819MDBVREP 的 ESD 相关值吗?

顺便说一句,该规范要求使用增强型产品,因为它需要低温操作。

此致
米南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米南山,你好!

    我不确定是否可以确认此设备的 ESD 规格,但如果需要,我可以进一步调查,但在我确认之前,我有一些问题。

    从上一个线程开始

    1.  使用此设备是否有任何原因(因为原始 非 EP 设备已使用25年)?
    2. 您是否会考虑我们产品组合中的任何其他更新设备?  (以下是 单通道低端驱动器的链接)。  我们刚刚发布了新的单通道驱动程序 UCC27614 ,您可能会对此感兴趣!
      1. 如果您正在寻找 SOT-23封装, UCC27537 或 UCC27511 也可能是一个可靠的选择。

    我希望这能有所帮助,我期待着再次听到!

    谢谢,

    亚伦·格格里希