请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMR43620-Q1 大家好,团队
LMR43620-Q1的5V 固定版本的电压准确度如何? 数据表仅显示3.3V 固定容差:
谢谢你,
Jared
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
LMR43620-Q1的5V 固定版本的电压准确度如何? 数据表仅显示3.3V 固定容差:
谢谢你,
Jared
你好 Jared,
您可以参考非 Q1版本的数据表以获得固定5Vout 可订购限制。
团队将修改数据表,以便在未来的数据表修订中包括此规范。