请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ500211A “线程”中讨论的其它部件: BQ500212A
我正在修改现有生产设计以使用 bq500211A (使用 bq500212A,由于来源问题而更改)。 解调电路的共模电压存在问题。 我们正在使用相同的解调电路,并希望它偏置为1.5V。
共模电压通常为~800mV。 我已通过拆除将电路连接到 COM_A+和 COM_B+引脚的10Ω Ω 电阻器来确认分压器电路是否正确。
但是,COM+引脚会降低共模电压。 在+1.5V 的电压下,电压将保持正确状态,持续时间为分钟,然后将其向下拉。 我还看到了它的切口,如范围轨迹中所示。 我已经验证了解调电路中所有元件的电阻和电容。 bq500211A 内的 COMM 电路上的任何帮助或上下文都将大有帮助。 谢谢!