This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:有关 LM317封装的散热信息的问题

Guru**** 2533430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071155/lm317-question-about-thermal-information-of-lm317-package

部件号:LM317

大家好,

我的一位客户正在考虑将 LM317用于他们的新产品。

他们有几个关于 TO-220封装热量信息的问题,如下所示。
请给我回复。

问题1. LM317数据表(Ver SLVS044W)显示 TO-220软件包(KCS) R theta JA 为19度 C/W
    请告诉我该热阻数据是如何测量的?

    我在数据表中找到了以下描述。
   (1)有关传统和新热指标的更多信息,请参阅半导体和 IC 封装热指标应用报告。
    我查看了这份文件,但无法找到如何测量 TO-220的热阻。  

问题2.   数据表中的 TO-220封装热量信息是否仅测量了不带额外散热器的 LM317?

问题3.  封装垂直放置在电路板上时是否测量过热信息?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈祖亚,  

    问题1:数据表中更改的散热信息与 JEDEC 散热信息标准一致。 以下是 JEDEC 标准板。  

    问题2:没有额外的散热器用于收集数据。  

    问题3:数据表中的值来自热模型。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    谢谢,  

    麦克基拉