请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ76952 大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
客户想知道 BQ76952是否支持将级联为32个字符串。 请帮助解决此问题?
谢谢,此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Cherry,您好!
是的,他们可以堆叠两个 BQ76952以支持多达32个字符串。 但是,由于部件没有集成堆栈,因此需要额外的电路。
我们有一篇技术文章,介绍如何 为高细胞计数工业应用堆叠电池监测器,该文章使用了本说明中的 BQ76952。
除了 将低侧 FET 与 BQ769x2电池监视器系列 应用报告一起使用外,尽管 TIDA-01093 参考设计是另一个部分,但您应该帮助它们开始设计堆叠系统。
如果他们需要集成堆叠的部件,他们可以查看我们的汽车级显示器。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门