This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:启用引脚电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071186/tps7a47-enable-pin-current

部件号:TPS7A47

大家好,团队

什么是启用引脚电流规格? 它是否只是 IC 拉动启用销的作用?

用于此启用引脚的5V,10mA GPIO 是否正常?

 

谢谢,

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好康妮,

               尽管 EN 引脚是一个高阻抗节点,但它并不是无限的。 EN 引脚电流是流入设备引脚的泄漏电流。 可以提供10mA 电流的5V 电压源可用于驱动 EN 引脚。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特