This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:PFM 模式是否显示在"PFM/FPWM 可选&quot 中;与&quot 中显示的模式是否相同;在轻负载&quot 时默认 PFM;?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071163/lmr43610-q1-is-pfm-mode-shown-in-pfm-fpwm-selectable-as-same-as-the-one-shown-in-default-pfm-at-light-load

部件号:LMR43610-Q1

大家好,团队  

“PFM/FPWM 可选”中显示的“PFM 模式”是否与“5设备比较表”中“轻载时默认 PFM”中所示的模式相同? 我希望确保 LMR43610MSC5RPERQ1上的 PFM 模式与 LMR43610RS5QRPERQ1的模式完全相同。

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yoshiki Ochi

    是的,它们是一样的。

    通过“PFM/FPWM 可选”,这意味着如果将其配置为 PFM 模式,设备将在轻负载下以 PFM 模式运行。  

    此致。