This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:从 TLV62568更改时

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071150/tlv62568a-when-changing-from-tlv62568

部件号:TLV62568A
“线程”中讨论的其它部件: TLV62568

大家好,团队

我正在考虑将 TLV62568更改为 TLV62568A。
建议的过滤器值不同,
TLV62568 2.2uH,10uF
TLV62568A 1.0uH,22uF
如果我在使用时未更改筛选器值,是否有任何问题?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    如果我理解正确,那么现在您需要将 TLV62568A 与 2.2uH 电感器+ 10uF 配合使用。 不建议使用此电感器,因为 TLV62568A 仅使用1uH 电感器进行设计和测试/验证。 因此,如果您使用设备数据表中提供的 LC 表中的筛选值,它可能会影响设备的交流响应。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连