This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:超过80V 时出现问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073721/lm5121-problem-outputting-over-80v

部件号:LM5121

我正在与 LM5121合作,输出电压升至80V 以上时遇到问题。 当输出分压器配置为高于80V 时,LM5121的作用就像未启用并通过输入电压(24V)传递到输出一样。 对于此应用,输入电压始终为24V。

理想情况下,我们希望将电压升至接近或达到100V。 在进行一些测试后,我们可以将输出分压器调整到75V 输出(RFB1=1K,RFB2=62K)。 这种做法如预期的那样有效。 当我更改用于83V 输出的 RFB2=68K 时,输出电压将失败。 因此,我们赛道上的门槛似乎介于两者之间。 恢复到 RFB2=62K 似乎正常,但我注意到输出有更多噪音。

在测试 RFB2=68K 时,我确实检查了 UVLO,该 UVLO 的测量电压大约为3.1伏

请参阅下面的示意图以供参考。 除 R6 (RFB2)外,所有值在硬件上都是准确的,我们在测试过程中将对其进行更改。

对可能是什么问题有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    在执行测试时,您是否有负载连接到输出?

    您可以检查 SS 引脚上的波形吗? 如果您在此处看到锯齿信号,则表示检测到过流。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    感谢您的回复。 负载已连接,但测试期间负载相当低。 大约100mA。 SS 引脚稳定在4伏左右。 请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    好的,所以我们需要进一步调试。

    流入应用的电流是多少,这是否高于预期?

    您能探测 LM5121的各个引脚以检查是否有任何意外信号或电压电平。

    例如:处的电压是多少?

    - FB

    - Vcc

    英国夏令时

    UVLO

    -以下位置是否有切换信号:

    - SW

    -低

    -高

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    我能够从 LM5121输出中移除负载。 无负载时,旁路行为没有变化。 我仍在获得24V 输出。 重新连接负载后,当连接到 LM5121输出时,被拉电流的测量电流大约为25mA。  

    探测各种引脚时未发现波形。 参见下文。

    VFB = 375 mV

    VCC=24V

    Vbst=24V

    Vuvlo=3.2V

    VSW=24V

    VLO=0伏

    VHI = 24V

    所有设备似乎都处于稳定状态,主板上没有过热(使用热像仪)。 请告诉我有什么对您的期待。 我计划做一些额外的测试来更换 COMP 和 FB 电阻器/盖,如果我发现任何问题,我会告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    经过进一步测试,我相信我们已经找到了问题的根源。 我们的 Dbst 的反向电压(60V)低于它应有的电压。 我们明天会有一些新部件到达,希望这些部件能解决这个问题。 我会让你随时了解最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    只是想对此采取后续行动,那么您是否能够解决新部件的问题。

    如果是,我们可以关闭这个线程吗?

    谢谢,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    过去22天,我没有看到此线程的更新。
    所以我认为这个问题已经解决了。
    在这种情况下,最好按“解决”按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,
     斯特凡