“线程:LM2005”中讨论的其它部分
您好,
我的客户希望在以下情况下使用 LM2005。
VIN = 21V 至28V
输出电压= 12V
输出电流= 2.5A
他尝试了 WeBench,但收到了以下错误消息。 
当输出电压小于或等于9.2V 时,WeBench 工作正常。
为什么 WeBench 在 Vout > 9.2V 时不工作?
此致,
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户希望在以下情况下使用 LM2005。
VIN = 21V 至28V
输出电压= 12V
输出电流= 2.5A
他尝试了 WeBench,但收到了以下错误消息。 
当输出电压小于或等于9.2V 时,WeBench 工作正常。
为什么 WeBench 在 Vout > 9.2V 时不工作?
此致,
希拉诺
您好,Kazuhiko-San,
我们与专家一起验证了方程式,并根据数据表更新了当前限位方程式。
现在,我们可以针对上述条件创建 WEBENCH 设计。
这些变化将在 3月中旬之前在 TI.com 上反映出来。 一旦更改在 TI.com 上可用,我们将通知您
谢谢,此致,
韦兰纳