This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25005:WeBench 不工作

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074330/lm25005-webench-does-not-work

部件号:LM25005
“线程:LM2005”中讨论的其它部分

您好,

我的客户希望在以下情况下使用 LM2005。
VIN = 21V 至28V
输出电压= 12V
输出电流= 2.5A

他尝试了 WeBench,但收到了以下错误消息。

当输出电压小于或等于9.2V 时,WeBench 工作正常。
为什么 WeBench 在 Vout > 9.2V 时不工作?

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不太确定,让我将此事交给我们的工作组进行调查。  

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuhiko-San,

    我们能够复制报告的问题。 我们目前正在进行调试以进行验证。

    我们应该能够在下周结束前收到更新。

    谢谢。

    韦兰纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦兰纳,

    感谢您关注此问题。
    我期待着在下周结束前获得您的反馈。

    此致,

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuhiko-San,

    当然,我们会让您随时了解最新情况。

    谢谢,此致,

    韦兰纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuhiko-San,

    目前,由于电流限制正在达到,因此无法为上述条件创建工作台设计。  请将输出电流降低至2.1a,以避免电流限制被击中。

    我们将验证 Webench 上的电流限值方程,并确认您的情况。

    谢谢,此致,

    韦兰纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuhiko-San,

    我们与专家一起验证了方程式,并根据数据表更新了当前限位方程式。
    现在,我们可以针对上述条件创建 WEBENCH 设计。
    这些变化将在  3月中旬之前在 TI.com 上反映出来。 一旦更改在 TI.com 上可用,我们将通知您

    谢谢,此致,

    韦兰纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦兰纳,

    感谢您的更新。
    我期待收到 TI.com 上提供的更改通知。

    此致,

    希拉诺   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuhiko-San,

    该修复程序现已在 TI.com 上提供。  如有任何进一步的疑问,请回复我们。

    谢谢,此致,

    韦兰纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦兰纳,

    太棒了,谢谢!

    此致,

    希拉诺