This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 提供电源开关

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, TPS4H000-Q1, TPS274160, TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074162/power-switch-avaiable-in-ti

线程中讨论的其它部件:RM48L952TPS4H000-Q1TPS274160TPS4H160-Q1

您好,

我正在以下电路中工作:

我需要在提供给一台交换机的各种电源电压和输出之间切换。

是否有智能高端交换机等任何具有4个以上信道且每个信道均支持500mA 的电源开关?

我在设计中使用功能性安全 MCU RM48L952进行控制。

请告诉我 TI 提供的各种选项。

谢谢,  

呼吸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reshma,

    是的,在这种情况下,高压侧开关在电源和负载之间非常合适。 我们有 TPS274160,TPS4H000-Q1和 TPS4H160-Q1。 他们具有不同的资质(工业与汽车)和不同的 RDSon。 您可以检查每个的数据表,并查看 RDSon 和其他保护功能是否可以满足您的应用需求。

    所有这些器件都能在每个通道上工作500mA 以上。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    感谢您的快速响应。

    您建议的高压侧驱动器具有单电源电压,该电压以4路输出线路的形式提供。

    我需要4-5种不同的输入电源电压,这些电压将被切换并作为一个输出提供。

    我的输入电压为35V,27V,24V,5V,0V。

    这些电压中的任何一种都需要输出并进一步驱动电路。

    谢谢,Reshma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议 TI 提供的任何单一解决方案。

    将等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reshma,

    让我与团队进行仔细检查,然后与大家进行沟通。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reshma,

    很抱歉耽误你的回答。

    在高端交换机方面,我们无法提供单一的解决方案。 在这种情况下,必须使用4个开关。 如果您还有其他意见,请告诉我。

    此致,

    爱知