This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950EVM-442:使用 TI 工具计算 EVM442

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073944/ucc28950evm-442-calculations-for-evm442-using-ti-tools

部件号:UCC28950EVM-442
“线程”中讨论的其它部件:UCC28950TESTUCC28951UCC2895

大家好,团队

我们希望您能在下面就我们客户的咨询提供帮助。

我使用了 TI 提供的工具(TINA TI 和 Excel 设计工具),根据我的需要调整 UCC28950和 EVM442板。 但是,每当我了解 UCC28950的时机时,我遇到了一个小问题。 根据文档,它说使用13k 至90k 欧姆的电阻器,但 Excel 计算的值表明我应该使用2.6k 欧姆的电阻器。 如何解决此问题?

与第一个问题无关,但如果主侧 H 形电桥的 MOSFET 烧坏,则表示电路中出现短路。 你认为我应该在哪里解决这个问题? 这可能是控制器的计时问题,也可能是另一个组件也出现故障?

e2e.ti.com/.../Calculations.xlse2e.ti.com/.../Ti-Support-Doc.docx

此致,

丹尼洛   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Excel 工具于2010年发布,我尚未听到此投诉。  但是,您需要的延迟似乎是100 ns,这比 UCC28950/1的延迟要快。    请注意,这是一个起点,您应该根据实际需要进行微调。  这一估计还基于要启动的 FET 电容,实际开关节点电容 很可能更大。  以下应用说明与 Excel 设计工具一起提供。  https://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf

    我建议先检查一下您是否确实需要100 ns 的延迟时间。  从13 k 欧姆电阻器开始,评估开关节点。  开关节点电容只是一个起始值。  在10%负载下检查并调整电阻器以进行谷位切换。  您很可能需要100 ns 以上。

    如果确实需要100 ns 或更快的开机延迟,UCC28950很可能无法实现。   如果是这种情况,您可能需要向开关节点添加电容,以减慢共振环以实现 ZVS。

    此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    感谢您提供此信息。 根据我们的客户,

    我只是想确认一下,当您说“如果确实需要100 ns 或更快的开机延迟,UCC28950很可能无法实现”时,开机延迟指的是制表符和 tcdset。 我相信我已经阅读了 UCC28950文档中的制表符和 tcdset 可以在30ns 到1000ns 之间编程。

    另外,对于评估交换节点和调整谷类开关,测试这种情况的最佳方法是什么? 我感谢你在这件事上的帮助。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有这么做。  但是,通过使用 KA 比可以获得低于100 ns 的值。  因此,我建议将 RAB 设为13 K  TABSET 和计算达到低于100 ns 所需的 KA 比。

    感谢您指出:)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    我们收到了客户的跟进询问,

    对于电路中连接到 UCC 引脚4的电阻器 RF,Excel 计算器表示我需要一个261k 电阻器,它似乎有点高,因为那里的 evm442原电阻器只有27.4k。 我只是想确认261k 对于这个电阻器来说是一个合理的值。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在未经修改的工具中,电阻器的计算值是多少?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    以下是我们客户的回应。

    仅当您说出使用未经修改的工具计算的电阻器时,您的意思是控制器上的原始值吗? 如果是这样,原始值为27.4k,但修改后的版本为261k。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该 EVM 的设计采用了 Excel 工具中的相同方程式。  此外,该 EVM 的设计参数也包含在工具中,计算出的组件是 EVM 的设计参数。  

    如果客户修改了设计规格,则组件应该更改。  

    1.您的客户是否更改了设计规格?  

    如果他这样做,组件值将在设计中发生变化。  

    这也会改变反馈的组成部分。

    2.工具中还有一个环路增益图解。  他也可以利用这种方法来检查他的增益和相距。

    3.最好使用网络分析仪和大信号瞬变器双倍检查环路稳定性,以双倍检查稳定性。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    我们收到了客户的以下进一步询问。

    首先,我想问我是否有办法更换 UCC28950。 我无法在 Mouser Electronics 和 Digikey 等地方在线找到任何内容。 如果有的话,我可以在网上购买,那会很好,因为我的学校项目需要它。

    其次,我可以通过一种方法来检查我当前的 UCC 是否正常工作。 就像是否有 TI 测试程序来确保该器件按其预期运行一样?

    我已经检查了我们的产品系列,以便更换 UCC28950,但似乎没有相同的引脚。 请确认吗?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,我们目前缺货。  Digikey 和鼠标报告的交货周期应准确无误。

    UCC28951是用于更换 UCC28950的针脚。  不确定库存是什么。  UCC2895是一个较旧的 FSFB 控制器,您也可以使用它。

    没有开路测试程序。  但是,您应该能够使用偏置电源为 IC 供电,将 UCC28950 A 中的电压放大器置于电压随动器中,并使用另一个偏置电源至放大器的非反相引脚以测试设备开路。

    1.将 偏置电源限制为50 mA 电流,以保护 IC。

    2.首先检查参考电压

    3.第二次软启动

    4.继续检查输出是否正常。  您可以通过调节电压放大器输出电压来调节 C 和 D 相位偏移。

    如果 VDD 在通电时的电流超过50 mA,则可能是 UCC28950损坏。  如果参考,SS 和输出均正常,且相移的可能性是设备工作正常。

    此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    感谢您的建议。 我们的客户表示。

    我有最后一个问题要问产品专家。 如果输入电压为350V 时电路板输出电压约为1-2V,则 FET 是否不能正确切换,或者电路板的辅助端是否存在某种短路?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果主板没有输出正确的电压,可能有很多事情要做。  它可能是短路,可能是 FET 未正确驱动。

    我将开始使用示波器评估 FET 的 COMP,CS 和门,以了解它们在做什么。  这将帮助您确定哪些功能无法正常工作。

    此致,