This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:插入式将 BQ25155替换为 BQ25150

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074295/bq25155-drop-in-replace-bq25155-with-bq25150

部件号:BQ25155
线程中讨论的其他部件:BQ25150

在 BQ25155中,引脚 C3为 NC, 但在 BQ25150中,C3为 IMAX,不应保持浮动。  根据相关的问题,替换掉的替换 件可能是正常的。 请有人确认这是否正确?

此致,

杜斯扬塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,杜斯海塔,

    如果您使用的是 BQ25155,则转到 BQ25150会导致问题,因为 IMAX 引脚需要连接一个电阻器。  

    如果您使用的是 BQ25150,并且想要放入 BQ25155,您可以离开 RIMAX DNP 或 保持不变,这是没有问题的。  

    此致,

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Gautham!

    我的情况是前者,目前有 一个 BQ25155,但由于芯片短缺而想替换它(我仍然可以看到市场上有一些 BQ25150)。 我发现如果我要用 BQ25150替换 PCB,我需要更换 PCB ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉就已解决的线程提出相关问题。 我只是在探索未来可能的修改,以支持多个芯片。

    目前 ,BQ25155中的我的 C4 (ADCIN)直接连接到 GND。 如果我将 C3 ( 用于 BQ25150的 IMAX)通过 C4然后路由到 RIMAX (在我的情况下,RIMAX 大约为3k),该怎么办?  ADCIN 将在启动时开始有一个小电压,但我 仍然不使用 ADCIN。 这是可行的吗?

    此致,

    杜斯扬塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,杜斯海塔,

    由于 ADCIN 引脚是高阻抗引脚,因此我认为不必将 IMAX 引脚与 ADCIN 引脚连接。  

    此致,

    Gautham