This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:控制断电行为

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630, LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073989/lmzm33606-controlling-power-down-behaviour

部件号:LMZM33606
线程中讨论的其他部件:LMR23630

你(们)好

目前,我们在反相配置中使用 LMZM33606生成-15V 导轨,使用 LMR23630生成+15V 导轨,这些导轨一起用于为运算放大器供电。 这两种设备均由相同的18V 输入供电,并共用一个启用信号。

我们调整了 LMZM33606的软启动行为,以便在启动时,两个电源设备几乎完美地一起上升。 但是,断电时,LMR23630的断电时间比 LMZM33606早约20毫秒。 20毫秒窗口中的放大器未正确通电并产生较大的负电压。  

是否有办法控制 LMZM33606的关闭?

启动行为:黄色为+15V 导轨,紫色为-15V 导轨,蓝色为运算放大器输出。

停机 行为:黄色为+15V 导轨,紫色为-15V 导轨,蓝色为运算放大器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可能需要尝试使用电平调节器来关闭 LMZM33606,这样就可以根据更精确的方式关闭 EN 信号。  
    下面的文章可能有一些关于如何实现这一点的示例

    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf?ts=1643817792697&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此外,放电速率将取决于每个导轨及其输出电容器上的负载。  

    是否也可以先关闭负极导轨,然后再关闭正极导轨?

    谢谢你

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿里夫

    感谢你的回复。 我们目前正在使用类似的启用控制方案- LMR23630和 LMZM33606都是通过同一信号启用的(LMZM33606的级别切换)。  

    改变停机的困难在于,我们需要不同的启动时间与关机时间,否则我们会获得正确的关机时间,但会破坏启动时间(这也会导致放大器产生较大电压)。  

    我曾尝试在-15V 导轨上添加一个大负荷以增加放电率-它以前没有改变,但我会再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jordan,

    我承认这是一个非常棘手的问题,即使我们知道这种行为的原因。 一种被动的方法是在输出上夹紧钳,即使在电压峰值下,它仍被夹紧到可管理的电压。  

    我能想到的另一件事是,由于 LMZM33606有 SS/TRK 引脚,我想知道我们是否可以使用引脚来跟踪正输出电压。 这样,希望运算放大器将在+和-轨之间以相同的速率断电。  

    我以前没有尝试过这种方法,但也许这是可以尝试的。  

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我希望您能找到一个解决方案来管理负极轨道的关闭。  

    我现在将结束这条线程,但如果您有任何其他问题,请随时重新打开

    谢谢

    -阿里夫