This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:它是否支持将80V 电池输入升至390V DC?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28180, UCC28064A, UCC28019A, UCC2817, UCC3817, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073475/ucc28070-will-it-support-to-boost-80v-battery-input-to-390v-dc

部件号:UCC28070
线程中讨论的其他部件: UCC28180UCC28064AUCC28019AUCC2817UCC3817UCD3138A

您好,

  UCC28070是否支持交流和直流输入?

 我通过提供直流输入在硬件中测试了它,我观察到输出提高到设定的值。 但是,在测量整个 IMO 的电压时,混响电压会发生正弦变化。  UCC28070 正在生成正弦参考, 或者在 IMO 中捕获的直流输入波形是噪声。  

 我没有测试输入电流,我认为电池的输入电流可能也是正弦。  

请勿庸置疑。

谢谢

此致,

桑卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,桑卡尔,感谢您对 UCC28070的关注。

    UCC28070不支持直流输入。  

    UCC28070的量化乘数要求 VINAC 输入引脚检测 AC 输入的零交叉 ,以设置正确的乘数级别。  

    我建议您考虑 UCC28180,它将支持直流和交流输入。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

     感谢您的回复,请建议 您 使用类似的外部同步 时钟进行并行操作。

    此致,

    桑卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,桑卡,

    我不确定您是否真正在寻找与外部时钟同步的方式,或者仅仅是并行运行两个 PFC 的能力。  如果您的主要目标是“平行”(交错)操作,则 UCC28064A 可能非常适合。  但是,作为一个过渡模式控制器(TM),最大实际功耗水平通常低于在连续传导模式(CCM)下运行的 PFC。

    如果您对功率能力更感兴趣,则 UCC28180或 UCC28019A (两个 CCM 控制器)可能是合适的候选项。

    是否需要与永久源同步?

    您的功率级别是多少?

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我真的在寻找与微控制器相距90度的外部同步,以操作两个并行连接的交错转换器,它应该支持两个 AC/DC 输入。 两个交错转换器在直流(将80V 直流到390V 直流)和交流中并行运行。 两个并行交错转换器的原因是为了延长电容器的使用寿命并减小直流输入的大小。 此外,还有多种操作模式,具有相同的硬件配置。 额定功率为5.5kw 混合焊接应用。  

    谢谢

    此致,

    桑卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,桑卡,

    是的,不幸的是,UCC28970的设计没有考虑到 DC 输入。  我现在可以想到的一些选项:

    • 有人建议添加“模拟”零交叉脉冲,以克服 UCC28070的这一限制(将 VINAC 拉至0.7V 以下至少50US)。 不幸的是,我没有这方面的任何例子,所以你 必须自己解决这个问题。 只有当 VIN 变化足以保证 KFF 增益发生变化时(当然,在启动过程中也需要执行任何电源循环),才需要执行此操作。
    • UCC2817/8/UCC3817/8可以通过外部源进行同步(参考: https://www.ti.com/lit/an/slua245/slua245.pdf)。 但是,作为单相,磁力可能会以5.5千瓦的功率超大。
    • UCD3138A (https://www.ti.com/product/UCD3138)是一个数字控制器,可以为 PFC 配置,具有许多可编程选项。

    我希望这能有所帮助,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,桑卡,

    自我们上次通信以来已有三个星期。 我假设您对将 UCC28070与直流输入配合使用没有其他问题,或者您找到了适合您应用的 PFC 控制器,因此我将结束此线程。  如果您有任何其他问题,请提交新的 E2E 问题。

    此致,

    射线