This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:Imout 公式(最大值)

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073283/ucc2818a-q1-formula-for-imout-max

部件号:UCC2818A-Q1

大家好,团队

在公式中,我们可以看到使用了三个术语。 请在下面确认"

 

I_IAC@输入最小值–这是输入最小值峰值时 IAC 引脚中的电流,可计算为输入最小值(rms)*平方英尺(2)/R_IAC,其中输入最小值(IAC)= 85Vrms 或170Vrms (在我们的情况下),输入最小值=连接到 IAC 引脚的电阻

 

V_VAVOUT (最小值)–明显最小电压放大器输出。 这是用于 VDC_LINK (最小值)的电压放大器输出吗?该输出可计算为 VDC_LINK (最小值)= VDC_LINK (标称值)–VDC_O纹 波/2或其他内容?

 

V_VFF (最小)–输入电压(最小)峰值瞬时期间 IAC 引脚的电流以2:1的比率镜像到输入电压(VFF)引脚。 因此,此参数应等于 I_VFF*R_VFF =(2*I_IAC)*R_VFF。 这是正确的吗?

谢谢!

此致,

马德胡拉·高句

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Madhura,

    我很难找到您所引用的一些术语,因此很难验证您的假设。  从我所能看到的情况看:

    1.您对 I_IAC(Vin_min)的假设是正确的。

    2.V_VAVOUT (最小值),请澄清 VV_LINK 的含义。  此外,V_VAOUT (MIN)在哪里使用?

    3.V_VFF (最小)= 1.4 V (由内部电路约束决定)。  V_VFF 是 RMS,不是峰值,是~ R_VFF*(I_IAC/2)

    这些参考是来自数据表还是其他应用说明?

    此外,如果你能让我了解具体的方程式编号,我可以更好地了解相关情况,并能为你提供更多帮助。

    如果有帮助,您可以参考本产品非 Q1版本中的 MathCAD 工具: https://www.ti.com/lit/zip/sluc092

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Madhura,

    由于我们上次通信已经过去了三个多星期,我假设您已确定 E2E 请求中输入了错误的部件号,并且 最终回答了您的问题。 如果您的问题未得到解决,请提交新的 E2E。 请确保验证正确的部件号。  

    此致,

    射线