This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27952:当前设置问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073874/lm27952-current-setting-issue

部件号:LM27952

您好,

在我们的设计 中,我们使用了 LM27952SD/NOPB LED 驱动器 IC。

根据数据表,我们使用了以下附加公式,其中将 IDX 设置为80mA,因此 RSET=3.16Kohm 电阻器。 但我们正在从 LED 驱动器获得200mA 的输出。

给驾驶员的输入电压为3.3V,

    LED 正向电压为3.2V。

 

请澄清为什么驱动器 IC 提供200mA 输出而不是我们设置的80mA 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 阿伦

    我们的专家正在庆祝中国新年,他们将在下周对您作出回应  

    此致,

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,阿伦

      我认为您对每个 LED 的要求是20mA,总共是80mA。 对于 LM27952,导出 LED 电流的公式是针对每个 LED 的,因此 IDX 应该是80mA/4=20mA,我们应该将 Rset 设置为12.5kΩ。 希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,阿伦

      如果没有其他问题,我将结束 这条线程。 谢谢!