请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS5430 您好,
请查看以下 TPS5430示意图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
3A 的设计看起来不错。 您可能需要检查330uF 上的 ESR 并将其保持在较低的位置,如以下工作台设计所示
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=8B1FA8FC02D78B02
1A 的设计看起来不错。 下面是与工作台的比较
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=2F06897AA867CA6D
请使用数据表推荐的设计布局
谢谢
-阿里夫