This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5070:LM5070

Guru**** 1822120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5070, TPS23758, TPS23753A, TPS2378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073311/lm5070-lm5070

部件号:LM5070
线程中讨论的其他部件: TPS23758TPS23753A测试TPS2378PMP20129

大家好,我遵循了3.3V 输出的数据表建议,但我无法获得信号。 我换了主偏置和偏置,但现在它们是正确的,我的输出中仍然没有任何内容,偏置也不能进行接缝处理。 我可以读取主上的51.5V,但这就是全部。

对问题可能是什么有任何想法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请使用 PoE PD 调试指南 消除最主要的调试问题。  

    EVM 用户指南 还显示了主板上通常测量的内容以供参考和参考示意图。  

    如果您有任何疑问,或者您能够解决问题,请告诉我。 谢谢你。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    我浏览了这些文档,其他人聊天了 LM5070,但仍然没有运气。 还有其他想法吗?
    您是否有其他 IC 可推荐? 如果有评估套件可用,那就更好了。

    谢谢你,

    卡米拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,卡米拉,  

    您是否进行过任何测试,并有任何波形可供分享?

    如果您要尝试其它部件,请使用 TPS23753A 或 TPS23758。 2004年发布 LM5070后,我会对此进行宣传。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    我会询问我的主管是否可以分享测试结果。

    关于  TPS23753A 和 TPS23758,我们找不到它们的库存,也找不到何时可用的想法,或者哪个供应商还拥有它们(我检查了主要的供应商,什么都没有)?

    我开始使用 TPS23753A 进行设计,但由于我需要高达4A 的3.3V 输出,我找不到这方面的示例, 所以我使用评估板002和 slva305c 作为 POE13P-33L 变压器和小值调整的指南, 但由于这是一种复杂的设计,我不敢相信它会像预期的那样工作,有没有人会就此提出建议? 我也没有使用可选适配器。

    谢谢你,

    卡米拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,卡米拉,

    对于3.3V/4A 设计,您实际上需要一个更高功率的部件。 对于 PoE 标准,当它说1类3 PD 为13W 时,它所说的是前端可用的功率。如果您考虑在输入整流器和 DCDC 级降下,负载的功率就更像是11W。 这让我在第一次开始 PoE 时感到困惑。  

    因此,我建议你将权力提升到4级部分。 我对设计做了一些研究,我发现了 PMP20129——一种3.3V/5A 隔离设计。 将其与前端的 TPS2378配对。TPS2378的 VDD_RTN 将连接到 PMP20219的 J1。 这将是我认为最快的解决时间。  

    你怎么看?

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)