This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:如何分析"即使浇口 Ho =低,Lo =高&quot,也无输出;

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073077/lm5116-how-to-analyze-no-output-eventhough-gate-ho-low-lo-high

部件号:LM5116

我已经使用 LM5116评估了 DC/DC 转换器饼干。

但突然间,这种饼干不起作用。

输出未输出(0V)。

门信号:Ho 信号保持低,LO 信号保持高。  

和斜坡信号保持低,无输出斜坡信号锯齿波)。

我尝试从外部而不是输出中移除电感器和输入电压。 
但是,“门”信号“Ho”仍然保持高。

我想知道这一问题的原因,并修理这块电路板。
什么是问题 LM5116侧电路或外设电路?

请告诉我如何分析以更好地解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi  

       使用 DVM 检查 V(VCC-GND),V(RT-GN),V(SS-GN),V(FB-GN)和 V(HB-SW)吗?  

    我猜 MOSFET 损坏是因为您说电路最初工作正常。  

    如果您有工作板,请检查组件温度。  

    -李家祥(应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在结束这条线程,因为我已经听不到你的声音了。
    如果您仍在尝试解决此问题,请随意打开新线程或重新打开此线程。 谢谢
    -李家祥(应用工程)