This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:FB 电压变化

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073965/lm27762-fb-voltage-variance

部件号:LM27762

我们注意到,设计用于输出+/-5 V 的 LM27762的负输出电压超出规格。设备接收4.9V (测量值)。 我测量 FB--1.123 V,这不是数据表 指定的1.22。 负极通道上的输出电压为-4.6 V  

有人能告诉我们为什么 FB-Pin 输出超出规格?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,塞缪尔,

    感谢您的咨询。

    在我评论输出在-5.0V 时未调节的原因之前,您能否张贴示意图以更好地理解? LM27762的电源电压是4.9V,这是否正确? 5.0伏导轨上的负载电流是多少?

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们如何使用此设备的示意图。 电源电压名义上为5 V,但在本系统中,我们测量的电压为4.9V。  

    5V REG 的负载电流为40 mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samuel,

    Excel 现在已不在办公室。 我正在研究这个问题,并将尽快回复您。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samuel,

    通过在输入轨上提供 VIN=5V,输出时不能获得+/-5V 电压。 您必须考虑压降(其中一个来自 LDO,这将导致电压降,然后是来自具有等效输出电阻 的充电泵--> 图3和图4显示 D/S 中的图形)。

    在负极导轨上,您将看到更多的压降,因为您必须增加 LDO 压降电压以及充电泵等效输出电阻的压降。 对于正输出,您只需考虑 LDO 的压降电压。

    如果您希望输出电压为5V,那么在考虑这些损耗后,可能可以考虑提供稍高的输入电压。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samuel,

    只是一个软提醒。 您还有其他疑问吗?

    谢谢你。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samuel,

    如果你没有其他问题,我将结束这个话题。 您可以随时通过评论重新打开。

    谢谢你。

    此致,

    Excel