This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92560:组件计算器对输入电压的限制

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074472/tps92560-component-calculator-restriction-on-input-voltage

部件号:TPS92560
你(们)好, 

在 TPS92560的产品页面中,有一个组件计算器。 我想用它作为电流控制的一种增强,但在中
组件计算器,VIN 必须在8~16V 之间,我的应用程序的 VIN 范围为10至32V。 如何使用组件计算器
在我的应用场景中是否正确?

谢谢,

Luís Magalhães
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     您可以将输入电压形式10V 设置为32V,而8-16V 只是一个建议。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是基于什么的建议? 如何通过将输入电压设置为超出该阈值来知道电路是否不会超过任何参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一项典型的建议。 如果您输入的内容超出范围,则会出现错误消息。

    罗宾