Other Parts Discussed in Thread: TPS61158EVM-565, TPS61158
“Thread:(线程:)”中讨论的其它部件 ,测试
您好,
目前,我正在使用 TPS61158EVM-565测试 TPS6115158。
测试设置和配置,如下所示:
- VIN:5V 来自电源
-6个 LED 配置和 PWM 调光模式 (JP3短路和 JP1短路,其余为开路)
- PWM 频率为31.37kHz,由 Arduino 生成
当我探测 SW 节点(TP2)和低负荷(小于8%)时,我注意到 SW 节点停止了一段时间(5V,即 VIN)。
所附图像用于两种不同的 PWM 占空比。 CH1 (黄色)是 PWM,CH2 (粉红色)是开关。
- PWM 占空比6.66%

- PWM 占空比3.14%

这是3.14 %的关闭视图。

我能否得到关于这里发生的情况的澄清和解释? 数据表显示支持的最小 PWM 占空比为1%,但这是否为已知行为?
感谢您的提前帮助。
筑波