This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:正在寻找具有以下要求的 LED 驱动器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36922, TPS61042, TPS61043, LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073843/lp8556-seeking-led-driver-with-following-requirements

部件号:LP8556
线程中讨论的其它部件:LM36922TPS61042TPS61043LM36274

您好,

寻找具有以下要求的 LED 驱动器:

1. I2C 控制

2.模拟亮度控制(需要在一端完全关闭)

3. LED 将为2S2P 配置( 将有4个 LED,其中2个 LED 将并行,2个 LED 将串联。 因此,该设置将具有单个共阳极和单个共阴极)

最大电流消耗约为20mA。

5.正向电压约为6V。

6.医疗职等构成部分

如果你们帮助我正确识别部件,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ameenu 您好,   

     这款设备的专家目前正在庆祝中国新年。  下周有人会回复您。

    此致,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ameenu

         此处的输入电压要求是什么?  

        从您的2S2P 配置来看,似乎只需要一个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    输入电压最高可达5V (1.8或3.3V 或5V)

    是的,一个频道就足够了。

    谢谢,此致,

    阿梅努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ameenu

      我们的背光设备有限,支持低至1.8V 的输入电压,仅 TPS61042,TPS61043,但没有 I2C 控制。 如果输入电压更高,可选择 Lm36922,lm36274。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    感谢 您的宝贵回应。

    LM36922似乎符合我们的要求。 但还有一个问题是它是否是纯电流控制。我们需要纯电流控制。

    谢谢,此致,

    阿梅努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ameenu

      此设备是纯电流控制,也称为纯模拟调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    总线电压为6V。 因此,根据第29页提到的公式,增压电压将为6.23V,我希望它能从5V 输入电源升至6.23,而此 LM36922没有最小增压电压。对吗?

    谢谢,此致,

    阿梅努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ameenu

      对于5V 输入和6.23V 输出,占空比约 为20%。 我认为使用 LM36922没有问题。