This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:TPS92513能否通过正在使用的 PDIM 信号控制3mA~600mA 范围的恒定输出电流?

Guru**** 2502835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073795/tps92513-can-tps92513-control-the-constant-output-current-with-3ma-600ma-range-by-pdim-signal-on-duty

部件号:TPS92513

我的一位客户正在考虑使用 TPS92513。

目前,他们有以下问题。
请告诉我你的答复。

问:我们要  通过 PDIM 信号在用(PDIM 频率= 250Hz)控制3mA~600mA 范围的恒定输出电流?
  TPS92513是否可以毫无问题地控制它?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuya,

    建议在使用 PWM 调光时实现<100:1的调光比。 恐怕3mA 有点难达到。 也许您可以介绍您的应用和设计要求,我可以提供一些建议。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,

    谢谢你的回复,很抱歉我迟到了。
    我的客户将尝试使用 PWM 和模拟调光控制输出电流。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。