This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:电源事件

Guru**** 2766715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073713/tps23881-power-event

部件号:TPS23881
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队  

您能否验证我对电源事件顺序的理解是否正确? (单签名4对)

在半自动模式下,使用0x19h 打开通道后,  

1) 应该发生“电源启用状态更改”事件,这应该在寄存器02h 中以较低的位数表示。 寄存器10h 应该为该通道的 PE 设置位。

2) 然后应该发生“电源状态更改”事件,这应该在寄存器02h 中以较高的顺序位表示。 这是确认信道已成功通电的确认。 寄存器10h 应该为该通道的 PG 设置位(也是 PE)

3)从现在开始,只要信道获得适当的功率, 寄存器10h 就应该为该信道的 PE 和 PG 设置位。

背景是客户正在测试启动故障,寄存器08h 的数据表显示:

 '当报告启动故障且未设置 PECn 位时,开机故障寄存器(0x24H)将指示故障的原因'

当客户为模拟 PD 打开端口电源时,他们马上就会遇到一个浪涌故障。 处理浪涌故障时,请检查寄存器10h 以查看是否设置了 PE 位,在某些情况下是否设置了 PE 位,因此,对于启动故障的原因,请检查寄存器10h。

谢谢你,  
德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney,

    您的理解是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Penny,  

    这有什么问题吗? 还是这种情况正常?

    当客户打开模拟 PD 的端口电源时,他们马上就会遇到一个浪涌故障。 处理浪涌故障时,请检查寄存器10h 以查看是否设置了 PE 位,在某些情况下是否设置了 PE 位,因此,对于启动故障的原因,请检查寄存器10h。”

    谢谢你,  

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Delaney,

    您是否意味着他们看到浪涌电流高于限值,但 PE 位未设置? 0x24值是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,  

    很抱歉耽误你的时间。  

    在 PD 通电期间,客户停止看到浪涌故障,但现在看到 PD 断开后浪涌故障。  

    测试设置为:在 Sifos 上模拟4对单签名类5 PD,成功启动后,分离并查看中断寄存器(0x00),指示发生了浪涌事件。  

    寄存器0x24应0x50指示无效检测。  

    当发生这种情况时,我附加了寄存器转储以供参考。 (此外,值得一提的是,客户在读取所有寄存器时都做了一个明确的操作,在生成此寄存器转储时,他们读取的是0x08,而不是0x09。)

    感谢您的反馈!


    谢谢你,  
    德拉尼

    e2e.ti.com/.../Start_5F00_faults_5F00_on_5F00_PD_5F00_Disconnect.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德拉尼,

    当 sifos 从 PSE 端口上取消连接时,主机是否尝试通过0x19打开端口? 如果没有连接到端口的任何设备,并且主机写入0x19寄存器以打开端口,则会出现此故障。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Penny!  

    德拉尼