This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:休眠模式

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073414/bq78350-r1-sleep-mode

部件号:BQ78350-R1

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

使用 BQ78350R1将睡眠电流设置为200,总线超时:5,实际电流:0,传输指令0X0011。为什么不进入睡眠模式?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    TRM 第8.3节中有一个表格显示了设备进入休眠模式的条件。 他们应验证此表中的所有条件是否均已满足,否则设备将无法进入睡眠模式。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    很抱歉耽误您的反馈:

    [引用 userid="54672" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1073414/bq78350-R1-sleep-mode/3973047#3973047"]他们应该验证此表中的所有条件是否满足,

    DA Config[SLEE]= 1(1)和
    |current()|≤休眠电流和
    电压时间> 0和
    OperationStatus()[SDM]= 0和
    未设置 PFAlert()位,和
    未设置 PFStatus()位,然后
    未设置 safetyalert()位和
    没有在中设置[AOLD],[AOLDL],[ASCD],[ASCDL]
    安全状态()

    上述所有条件目前均已满足。 但是,BusTimeout 的 SMBus 低是否意味着 SMBus 需要低才能保持 BusTimeout?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    是的,SMBus 需要保持较低的电量才能保持休眠模式。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,  

    我刚从您的初始帖子中意识到,他们正在使用 0x0011  ManufacturerAccess()命令进入休眠模式。 如果使用此命令,则忽略 SMBus 下限,如  TRM 第8.3节所述。  另请参阅   TRM 中的第17.2.11节 ManufacturerAccess() 0x0011休眠模式。

    设备将在每次“电源:睡眠电压”时间 和 “电源:睡眠电流”时间唤醒以进行测量。 也许他们看到了这种情况?

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门