This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG3525 SMPS 0-30V,0-5A 开关电源

Guru**** 2561510 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073177/sg3525-smps-0-30v-0-5a-switch-power-supply

“线程:TL494”中讨论的其它部件

我最近阅读了 一篇论文,该论文是实验室开关电源0-30 V 0-5 A, 其中监管结构描述了可以控制输出电压从0伏到30伏以及输出电流从0A 到5A 的电压回路和电流回路。 事实上,我对这些控制电路的理解并不完全,所以希望能得到您的帮助。

 以下是我的理解和疑问:

  1. 控制电路能否分别通过 P1 (所需电压)和 P2 (所需电流)连续调整输出电压和电流? 它们是否独立控制?
  2. 关于所需的电压和 U 反馈。  输出电压应在电阻隔板的 u 反馈处采样。 如果输出电压可以由 P1调整,则 u 反馈应遵循 P1电压值,对吗?   此外,R18/R21是一个求和网络,IC5A 由 带有 PI 控制器的反相夏季组成。 我很困惑如何通过调整 P1同步更改 u-feedback (表示 u-feedback 的电压等于 P1调整的电压)?  IC4A,IC4B 和 IC5A 是否可以合并为错误放大器?
  3. 关于所需的电流和 I 反馈。 R30和 R29是一个求和网络,IC9A 由 带有 PI 控制器的反相夏季组成。 同样的原因,我仍然困惑 I-feedback 如何跟随 P2值? 但我可以理解,如果   输出电流大于 P2的限制值,P2可以限制输出电流,这意味着 PWM 占空比将下降,直到关闭主控制芯片(sg3525)。
  4. 关于 PWM_Duty_Set。 可以同步调整 P1/P2 (所需电压/电流)以更改 PWM_Duty 吗?

 附件是供参考的电路图。

 此致,

 约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    1)是,P1控制输出电压。  P2设置锁模以限制电流。

    2)是,U-Feedback 应遵循 P1设置。  R18/R21是反相 ,求和 运算放大器的输入,其中 V(-)位于虚拟地面。  IC4A,IC4B 和 IC5A 可以合并到单个放大器中,但 P1设置必须移至 V(+)引脚,您必须确保两个输入的传输功能都是平衡的。

    3) I-feedback 不符合 P2值。  P2设置限制。  如果电流低,则 P2卡箍处于非活动状态。

    4) P1将控制占空比。  P2将为占空比设置最大值。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢您的分析。

    1.我看到第1,3和4点。  

    2.关于第2点,我仍然不能清楚 u 反馈如何遵循 P1设置。 此外,您提到“P1设置必须移至 V(+)引脚”,这意味着总和(R18/R21)将是双 IC4A 输入(2*P1设置),对吗?  

    我无法确定我是否理解您的方法,但是,我进行了两种类型的电路模拟,一种是原始的,另一种是更新的(P1设置移至 V (IC4A 的+)),如附件。

    simulating original circuit diagramsimulating updated circuit diagram

    根据电路模拟,u-feedback 无法遵循 P1设置。 我不知道出了什么问题。

    最佳

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于#2。  在原电路中,电压通过 IC4A (反相放大器)。  IC5A 的指令是 对(-)引脚的负电压,产生 IC5A 的正电压。  与此同时,U Feedback 通过一个单位增益缓冲器 IC4B 传递到 IC5A 的(-)引脚,IC5A 产生负电压。  如果您有 IC5A,则输出时忽略增益,需要电压- U 反馈。  这是控制环路的基本前提。

    此功能可以在1安培时使用正确的配置完成。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    我猜原电路设计师 想让 IC5A 输出=0,即“- IC4A + IC4B =0 ”,或说“u-feedback =所需电压”, 但是  ,IC4A,IC4B 和 IC5A 之间没有发现反馈环路,所以实际上 u 反馈无法遵循电压设置,对吗?   

    此外 ,SG3525中的引脚1,引脚2和引脚9是一个误差信号放大器,引脚1和引脚9之间有一个反馈环路。 因此,引脚1可以跟随引脚2。  如果 u 反馈连接到引脚1,则可以通过调整 PIN2电压从0.6V~3.6V 改变输出电压,但输出电压可以调整到0V,因为当  PIN2电压低于0.6V 时,sg3525的输出 B 和输出 A 将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    您的问题与一般运算放大器和控制理论更相关。  我很高兴能帮助您入门,但如果问题与 TI 的一个监管机构/控制器的操作无关,则无法继续回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    您能否  推荐  有关使用 sg3525可调输出电压和电流的设计方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    我不知道有任何电压/电流可调设计。  我们的客户设计了适合 其特定应用的电路。  这意味着它们的终端产品具有固定输出电压和最大预期电流。

    SG3525是一家传统监管机构,因此您不会发现大量支持材料。  对于较新的产品,我们拥有参考设计和仿真工具。  例如,TL494类似于 SG3525, 是一个很好的起点。  在此处找到 TL494主页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    仿真工具是否包括 TL494或 SG3525? 您能否向 我推荐仿真工具?

    谢谢,

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    TI 没有 TL494的 SPICE 模型。  我们至少有两个优秀的应用手册专门用于使用 TL494进行设计。  它们位于主页上(上面的链接)。  除了数据表外,2005年和2014年的应用手册看起来非常详细。

    如果你使用高格 TL494 SPICE 模型,你会发现很多结果。  这是一个受欢迎的传统部件,我看到许多人使用来自不同第三方的 LT Spice 和 TL494型号。

    此致,

    埃里克