This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2054:配置以为锂离子/锂离子电池充电

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2054, BQ25303J, BQ25302, BQ25616, BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074258/bq2054-configuring-in-order-to-charge-a-li-ion-li-po-battery

部件号:BQ2054
“线程”中讨论的其他部件: BQ25303JBQ25302BQ25616BQ25300

大家好,  

我想使用 BQ2054 IC 为单芯锂离子电池充电(最大4.2V 额定充电电压,~1A 充电电流)。  

但是,我对如何以及如何连接某些针脚感到困惑。

下面是我尝试过的原理图:

 

很抱歉我无法上传外观美观的示意图。 此外,作为一个备注,连接到 TS 的红色部件将被删除,这是我的错误。

所以,我对原理图的问题通常是关于的

  • 我应该如何处理 MOD PIN
  • 如何连接 ICTL 引脚
  • 如何连接 LCOM 和 DSEL 引脚

注:我后来注意到,525k 和500k 电阻的总和超过了建议的范围。 我不应该将跳线(右侧)连接到现在的位置。  

是的,不幸的是我有很多问题。 我在这方面没有经验。 如果你能提供帮助,我将不胜感激。 祝你一切顺利。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caner,您好!

    您的绘图非常漂亮,干净。

    BQ2054是20多年前开发的传统充电器。 这部分费用较高,我们在支持他的充电器方面的资源和经验也很有限。 从长远来看,供应可能是一个问题。

    请检查 BQ25300/BQ25302?BQ25303J 或 BQ25616是否可以满足您的要求? 它们是我们最新的1S 充电器,不需要主机控制,比 BQ2054更经济实惠。 BQ25300数据表第4页对 BQ2530x 充电器进行了功能比较。

    此致,

    埃里克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复和建议,先生,

    我计划使用 BQ2054设计用于 MOD 引脚和棒的降压转换器。

    此致,

    警犬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Caner:

    如前所述,长期而言,供应可能是一个问题。 此外,支持此充电器的经验有限。 您是否能够查看推荐的充电器,因为它们更新得多且更具成本效益?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的埃曼纽尔,

    非常感谢您的回忆。 我将回顾推荐的建议。  

    此致,

    警犬