This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:创建退货请求

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073272/tps7a45-creating-a-return-request

部件号:TPS7A45
“线程:测试”中讨论的其它部件

电压- TPS7A4515DCQT 项目的输出(最大),因为该值不能限制。 它还会在卡层中形成短路。 产品没有适合我们设计卡的功能。  

我想退还这些产品,但 TI 团队让我非常疲惫。 请帮帮我。 我需要解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         要退回购买的 TI 产品,请按照 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 上提供的说明进行操作。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了这些指示,但仍然没有回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         这些产品是从 TI 认可的经销商处购买的,还是直接从 TI 商店购买的? 谢谢!

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         是的,我们从 TI 网上商店购买了这些产品,尽管我们向每一家媒体宣布了我们想要退回这些产品的消息,声称这些产品有问题,但没有人与我们联系。 我们买了这些产品,但我们感到很失望。 我们没有收到一位官员的答复或解释。 我们只希望使用退货代码或退货地址来检查商品,如果商品出现故障,则会退回商品。 这不应该是很难做到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         提交退货请求提交表单时,您是否获得了退货确认编号/确认? 如果是这样,我们就可以根据这一情况与团队跟进。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我做了很多事情,从在线聊天到退货请求。 他们让我停了将近一个月,这让我感到这样一家公司对客户的行为是如此。 一位官员没有来告诉我们您的问题是什么,我们如何解决。 他们只听他们必须说的话,而不听我们的要求。 我说这款产品有问题,我准备了一份关于它有问题的报告,然后我必须等多久。 退回产品并非易事。 至少让我用自己的盒子将它发送给 TI 并进行测试,如果没有问题,您可以将它发回。 我们为什么要延长这个问题的时间?

    他们给我提供了案例编号,但仍没有人与我联系。 给出地址或返回码并不难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         请您与我们分享案例编号? 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的案例编号 为 CPR221062200 和 CPR221062244。我创建了几个案例编号,并希望得到他们的关注,因为我总是被引导去做同样的事情。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的案例编号 为 CPR221062200 和 CPR221062244。我创建了几个案例编号,并希望得到他们的关注,因为我总是被引导去做同样的事情。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    "相关团队确认,请联系 E2E。 如果他们确认,我们就可以采取后续行动。 "  

    我收到了这样一条信息。 我之前已经联系过 E2E。 我应该多花多少时间来退回这些产品,您能提供帮助吗?

    每当我问我应该做什么时,我都会被引导到另一个领域。 之后,又出现了一些问题。 请帮我解决这个问题。

    我准备好与 E2E 分享我需要分享的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我们将联系相关团队跟进。 当您说设备出现故障时,您能否进一步阐述故障的性质? 例如,是否没有输出电压? 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们收到的 TPS7A4515DCQT 3971产品由于质量问题无法通过检查。 本产品的最大输出电压为20 V,最小输出电压为1.21 V 固定电压。 商品没有正确描述的值。 这是一个不稳定的结构。 由于这种质量问题,我不会紧急退回产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         请注意 ,TPS7A4515DCQT 是此器件的固定输出版本,其中输出电压为1.5V。 您能否向我们提供导致性能不稳定的原理图? 您能否详细说明您认为数据表中的哪些值表述不正确? 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不明白您想要什么样的原理图。 如果你写得更有描述性,我会尽力,我不知道你是否会在这些条件下接受我的回报,但我会尽力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我想知道您是如何评估此设备是否不稳定的。 所选输入和输出电容器的值是多少? SHDN 和 SENSE 针脚是如何连接的? 最后,VIN 和 ILOAD 的值是多少? 谢谢!

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先,感谢您的关注。
    输入电容器被用作0.47 UF,输出电容器被用作10 UF。 与产品数据表相反,输出电压值的最大值为20 V,最小值为1.21 V。我们想要的是输出电压值没有限制器。 他表现出与产品页面上所述内容不符的无决定性,这一事实也对我们的项目造成了很大损害。 我一直在试图解释一个月,请您检查产品的质量问题并纠正错误。 我每天都给你信息,但我的作品已经停止了,你根本没有帮助我。 请在我所告诉的信息范围内确认我的退货,然后检查我将发送给您的产品。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Huseyin,

                请注意,E2E是解决客户退款或质量问题的论坛。 这是一个仅用于解决技术/工程设计问题的论坛。 TI 客户支持 中心将是最适合您情况的联系地点。 我知道您已经联系过几个联系人,但如果提供的数据不足,这些联系人将会无效。 根据协议,质量问题必须通过 ABA 交换, 带有输入/输出条件的应用原理图以及通过范围图解/测量结果报告的故障证据来进行备份。 如果不向他们提供这些具体细节,他们将无法继续工作。  

                我已经联系过相关人员,您 应该很快收到某种形式的通信。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供的宝贵信息,但客户服务部门一直将我引导到这里,并告诉我,他们将在您确认问题后确认返回。 现在,我必须相信哪一个,并朝着哪个方向努力?

    我要做什么,我厌倦了处理这样一项工作,我告诉了技术问题,最后你告诉我我们什么都做不了。 那么,授权人员可以与我联系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Huseyin,

                为了帮助您,请向我们提供范围图,以清晰显示输入,SHDN 和输出引脚处的电压值和波形。 还请将输出电流包括在示波器激发中。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特