“线程:测试”中讨论的其它部件
电压- TPS7A4515DCQT 项目的输出(最大),因为该值不能限制。 它还会在卡层中形成短路。 产品没有适合我们设计卡的功能。
我想退还这些产品,但 TI 团队让我非常疲惫。 请帮帮我。 我需要解决这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电压- TPS7A4515DCQT 项目的输出(最大),因为该值不能限制。 它还会在卡层中形成短路。 产品没有适合我们设计卡的功能。
我想退还这些产品,但 TI 团队让我非常疲惫。 请帮帮我。 我需要解决这个问题。
您好,
要退回购买的 TI 产品,请按照 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 上提供的说明进行操作。 谢谢!
此致,
斯里坎特
您好,
我做了很多事情,从在线聊天到退货请求。 他们让我停了将近一个月,这让我感到这样一家公司对客户的行为是如此。 一位官员没有来告诉我们您的问题是什么,我们如何解决。 他们只听他们必须说的话,而不听我们的要求。 我说这款产品有问题,我准备了一份关于它有问题的报告,然后我必须等多久。 退回产品并非易事。 至少让我用自己的盒子将它发送给 TI 并进行测试,如果没有问题,您可以将它发回。 我们为什么要延长这个问题的时间?
他们给我提供了案例编号,但仍没有人与我联系。 给出地址或返回码并不难。
您好,
我的案例编号 为 CPR221062200 和 CPR221062244。我创建了几个案例编号,并希望得到他们的关注,因为我总是被引导去做同样的事情。 请帮帮我。
您好,
我的案例编号 为 CPR221062200 和 CPR221062244。我创建了几个案例编号,并希望得到他们的关注,因为我总是被引导去做同样的事情。 请帮帮我。
您好,
首先,感谢您的关注。
输入电容器被用作0.47 UF,输出电容器被用作10 UF。 与产品数据表相反,输出电压值的最大值为20 V,最小值为1.21 V。我们想要的是输出电压值没有限制器。 他表现出与产品页面上所述内容不符的无决定性,这一事实也对我们的项目造成了很大损害。 我一直在试图解释一个月,请您检查产品的质量问题并纠正错误。 我每天都给你信息,但我的作品已经停止了,你根本没有帮助我。 请在我所告诉的信息范围内确认我的退货,然后检查我将发送给您的产品。
此致
你好,Huseyin,
请注意,E2E 不是解决客户退款或质量问题的论坛。 这是一个仅用于解决技术/工程设计问题的论坛。 TI 客户支持 中心将是最适合您情况的联系地点。 我知道您已经联系过几个联系人,但如果提供的数据不足,这些联系人将会无效。 根据协议,质量问题必须通过 ABA 交换, 带有输入/输出条件的应用原理图以及通过范围图解/测量结果报告的故障证据来进行备份。 如果不向他们提供这些具体细节,他们将无法继续工作。
我已经联系过相关人员,您 应该很快收到某种形式的通信。 谢谢!
此致,
斯里坎特