This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084A:降低输入电容

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073345/tlv62084a-reducing-input-capacitance

部件号:TLV62084A

您好,

我的客户正在测试 TLV62084A,他们的输入上有一个10uF 电容器(如建议),但想知道该值是否可以降低。  他们看到一些浪涌电流高于他们所希望 的值,而降低此输入电容则表明浪涌电流有所下降。  是否可以使用较低的 Cin,而不会导致此设备不稳定或不符合规定?

VIN = 2.7至5.5V

输出电压= 1.85V

输出电流=怠速下<1mA,运行模式下平均电流<30mA

谢谢,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    降低输入电容以减少浪涌电流可能会导致输入电压不稳定(Vin 过冲更高),从而导致 Vin 超过绝对最大额定值。

    因此,不建议这样做。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    如果您没有其他问题,请随时解决问题。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连