This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317HV:LDO 的瞬态响应时间

Guru**** 2925350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317HV, LM317, TPS7A85, TPS7A4001, TPS7A94, TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074314/lm317hv-transient-response-time-of-ldo

部件号:LM317HV
线程中讨论的其他部件: LM317TPS7A85TPS7A4001TPS7A94TPS7A57

您好 LDO 团队,

我想知道 LM317HV 能如何快速响应 R2的变化。 客户尝试调整调整销的电压以改变输出电压。 (如 LM317数据表中的图12)   

1)我认为,在瞬态响应时间方面,我可以检查 LDO 的 BW 作为参考点。 LM317HV 和 LM317的 BW 是否相同?

2)我知道 LM317(HV)的带宽吗?

3)我注意到 LM317的结构与我熟悉的其它 LDO 不同- TPS7A85,TPS7A4001等。 LM317看起来有一个单位增益结构,输出节点直接连接到内部 OPAMP 的负节点。 在瞬态响应时间方面,此结构是否有任何优势?

<LM317内部结构>

TPS7A4001内部结构>

如果您能就两种产品(LM317 (即单位增益结构)和 TPS7A4001 (不是))之间的区别提供更多建议,并了解我应该查看哪些参数以 检查 LDO 的响应时间,将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我正在研究这个问题,请提供2-3个工作日来验证我们是否有这些旧零件的设计数据库。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢斯里卡纳斯的迅速响应。 将等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

            此时,似乎很难找到可以模拟生成带宽信息的设计数据库。 但是,我们可以 借助 PSRR 图形推断一个值范围内的近似带宽。 由于波纹抑制曲线看起来几乎相同,因此 它看起来与 LM317HV 和 LM317N 具有相同的带宽(在10kHz 至100KHz 的范围内)。

            尽管乍看起来似乎是这样,但请注意,LM317中的内部运算放大器(错误放大器)在单位增益配置中连接。 ΔVPER 电阻器网络(RFB TOP 和 RFB BOT)连接时,声控发射装置(μ V)中的任何干扰不仅通过输出引脚(路径增益为1),而且通过 ADJ 引脚反馈到错误放大器。 事实上,对于本设备,反馈给放大器的网络错误信号不等于 ΔVPER ,但等于较小的值:  ΔVPER *(RFB 顶部/(RFB 顶部 +RFB BOT)),而对于传统架构的 TPS7A85等器件,反馈给放大器的错误信号 等于  ΔVPER Ω*(RFB BOT/(RFB 顶部 +RFB  BOT))。  

            但是,我同意您的一般理解,我们有 TPS7A94和 TPS7A57等器件,错误放大器始终以真正意义上的 Unity 增益配置连接,因此带宽确实会更高。 线路/负载瞬态响应时间是设备带宽的直接度量单位。 从引入扰动到 LDO 输出开始恢复到其额定值的时间,是比较设备间带宽最容易测量的度量标准。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢斯里坎特,

    我还有一个问题吗? 我想知道此设备是否有内部放电路径。

    下图是客户的概念。 FB 引脚是 LM317的 ADJ 引脚。 他们正在考虑通过调整 ADJ 针脚电压来改变输出电压。 如果所需的输出电压上升,LDO 将输出电容器的电流。 输出电压降压的情况如何? 输出电容器应该有放电的路径。

    据我所知,大多数 LDO 或 DCDC 具有具有特定功能的内部放电路径,以便它们可以从 输出节点中吸收电流。  我是否可以知道 LM317中是否有内部放电路径,而 LM317是一种相当旧的设备?

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

            此设备没有活动的输出放电功能。 正如您所猜测的那样,这是一项通常只在相对较新的设备上才有的功能。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特