This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40003:开关和 MOSFET 电阻为3.3欧姆

Guru**** 2501215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40009, TPS40003, TPS40001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073170/tps40003-3-3ohms-resistance-beetwen-sw-and-mosfet

部件号:TPS40003
“线程”中讨论的其它部件:TPS40009TPS40001

尊敬的电力团队:

TPS40003应该是 TPS40003的 P2P,但在 TPS40003上,SW 和 MOSFET 之间的电阻为3.3欧姆。 这种抵抗的目的是什么? 如果使用 TPS40003替换 TPS40009的电阻下降,在使用 TPS40003时不使用此3.3电阻会有什么风险?

请提前感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yves,

    如果您是指以下特征:

    您可以在两个数据表的电气特性表的各自数据表的首页中找到这些规格。

    如果我漏掉了你的观点,请告诉我你所指的是什么。 典型的应用原理图是相同的。

    非常感谢!

    此致,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    同意表是相同的。

    请在下面找到两个不同的原理图:

    TPS40003

    TPS40009

    我不清楚典型应用的区别。

    谢谢  

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yves,

    查看功能方框图时看到的唯一区别是 TPS40003中使用的零电流比较器。 请参阅数据表第8页中的说明。 我的假设是,使用此电阻对于整流器零电流的功能非常重要。 您需要填充以确保设备正常运行。

    请告诉我。

    非常感谢!


    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yves,

    您在这里是否有任何更新?  
    如果我能回答你的问题,或者你有其他意见,请告诉我。

    顺便说一句,出于好奇,您能否提供更多关于 TPS40001在什么终端应用中的使用情况的详细信息? 您是否还知道此处的出油和装油情况?


    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yves,

    由于不活动,我将关闭此线程。

    如果您还有其他问题或意见,请在下面回复。

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安