This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:意外关闭

Guru**** 2797305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS2553, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073997/tps2663-turns-off-unintentionally

部件号:TPS2663
“线程”中讨论的其它部件: TPS2553TPS16630TPS1663

尊敬的团队:

在某些情况下,TPS2663会意外关闭。

硬件配置和 TPS2663电路如下。

当高功率电路不工作时,即使后级电路开始工作且浪涌电流流动,TPS2663仍将继续正常工作。

但是,当高功率电路运行时,TP2663在后级电路的浪涌电流流动时意外关闭。

如果使用以下任一计划,则不太可能发生故障。

①Do 未连接系统板中的24V 电源


②Add Ω 电容器连接到高功率电路的输入

无法确定原因,因为 TPS2663被意外关闭,即使未超过过电流,欠压和过电压等保护阈值。

请教授原因和对策。

我怀疑这是由于输入波纹电压造成的,因为 TPS2663在高功率电路工作时发生故障,如果使用上述计划①或②,则很难发生故障。

过去,TPS2553发生了 FLT 功能故障,原因是 输入波纹电压超出可容忍水平,数据表中未对此进行描述。

TPS2663是否具有与 TPS2553相同的输入波纹电压规格?

我还有其他问题。

我们还计划将 TPS1H100用于同样的用途。

TPS1H100是否具有输入波纹电压规格?


此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的帮助!

    当高功率电路接通时,电源电压将会短暂下降,从而触发 TPS26630的反向电流功能。 要解决此问题,请使用 TPS16630。 它与 TPS26630引脚引脚兼容

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们还检查了反向电流保护是否正常工作,但在意外关闭之前,输入电压和输出电压没有反转。

    由于“V (In-SYS)-V (Out ) below-1V”(V (输入 SYS)--V (输出)低于-1V)的条件不能满足,因此认为反向电流保护不起作用。

    这是什么?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     当 V (输入 SYS)-V (输出)低于-15mV 时,将触发反向电流故障。 高功率负载导致输入电压小幅下降,可能会触发 TPS2663的反向电流故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我无法抓住反向电流保护的触发器。

    但是,电压降与下面线程的波形非常相似,并且实际上发生了意外关闭,因此我想考虑用 TPS1663替换它。

    TPS2663:电压降大问题,可能是由反向电流引起的-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    TPS2663和 TPS1663之间的区别是否仅适用于或不适用于反向电流保护?

    如果还有其他分歧,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是。反向电流保护是主要区别。

    请使用 TPS16630替代 TPS26630。

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我再问你一个问题。

    我是否应该将接地引脚和 PowerPAD 连接到顶层以提高 TPS1663和 TPS2663的抗噪性?

    (下图中的黄色线条。)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,GND 可以连接  到顶层的 PowerPAD。

    此致,  

    Rakesh