尊敬的先生/女士:
TPS53667数据表第130页指出,CSP 跟踪通过 VREF 路由。
我想知道为什么需要这样做?
我能否在接地层之间路由 CSP 和 PWN 信号(如下所示)。
例如
接地
CSP/PWN
接地
祝你好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,乔,
控制器的 Vref 引脚连接到 TI 智能功率级的 REFIN 引脚。 参考电压为 IOUT 信号提供共模电压,该电压代表每个功率级的输出电流。 因此,CSPx /VREF 必须从控制器到每个功率级的 IOUT/REFIN 引脚进行不同的路由(并排而不是彼此)。 差分对印刷电路板布线是一种设计技术,用于创建平衡传输系统。
数据表的布局指南建议进行以下堆栈:
第2层:电源接地
第3层:VIN,VREF,VOUT,PWM 信号和电流感应信号
第4层:电源接地,模拟接地和 VOUT 平面
因此,将 PWM 和 CSP 信号置于两个接地层之间的堆叠是正常的。 但是,请确保您还在夹在中间的图层上添加了 VREF 岛(靠近控制器)和 VREF 曲线,以用于差分路由。
Vref 充当电流感应参考电压,这就是为什么需要在 VREF 和 CSPx 之间进行紧密耦合的原因。
确保更紧密耦合的一些方法包括:
1.以不同方式将 CSPx /VREF 从控制器路由到安静内层上每个功率级的 IOUT/REFIN 引脚。 (边缘耦合路由比加宽侧 耦合更常见,更小的膨胀性和更好的耦合)
2.在控制器和功率级之间创建一个小型 VREF 铜基准面,并将 CSPx 轨迹嵌入 VREF 基准面内。 (如 EVM 中所做的那样)