This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:请求 TPS92691设计建议

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073106/tps92691-asking-for-the-tps92691-design-suggestion

部件号:TPS92691
“线程: 测试”中讨论的其它部件

主席先生,你好,

 

我的客户希望设计具有直流调光功能的 LED 驱动器。

请查看两个 LED 规格的设计案例并提供您的意见?

 如果 TPS92691不是很好的选择,请告诉我我们可以推荐什么。感谢您的帮助!

  1. 10个字符串,16个 LED /字符串并联

     

    2,10个字符串,18个 LED /字符串并联

    

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    两种情况下 LED 电压及其容差如何?

    谢谢图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安,您好!

    感谢您的反馈。

    目前,客户没有 LED 规格。

    客户希望确认 TPS92691是否普遍支持直流调光功能?

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,BR,

    一般来说,TPS92691将支持直流调光和 PWM 调光。  PWM 频率是多少?  

    谢谢图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安,您好!

    感谢您的反馈。

    PWM 频率为20kHz。 客户反馈说 TI 的 LED 控制器不能支持更高频率,这是对的吗?

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,BR,

    这是一种采样系统,所有这些都取决于切换频率,功率级设计以及 PWM 调光脉冲的狭窄程度。  

    我最担心的是低负荷 PWM 调光频率为20kHz。  在 PWM 调光过程中,我们对 COMP 引脚进行三态化处理,并在使用 DDRV 断开负载的同时禁用切换。  通过这样做,我们可以释放电感器放电中的电流,当 PWM 变高时,我们可以再次启用所有功能。  根据功率级设计,电感器中的电流可以在一定时间内为正确的电平和负载电流充电,以实现同样的效果。  在这段时间内,这是一种采样系统,负载电流必须达到稳定状态值,然后我们再次关闭 PWM,否则控制电流将不会稳定。  这就是为什么我担心20kHz 时 PWM 调光的原因。

    我已建议客户购买评估板,并根据应用需要进行修改以测试该板。

    谢谢图安