This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:面临充电电流问题与预设的电流不同

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074340/bq25618-facing-the-issue-with-charging-current-is-not-same-as-programmed

部件号:BQ25618

您好 TI 团队,

我们已使用  BQ25618YFFR IC 为电池充电。 我们已将电池充电电流设置为550mA。 但在整个充电周期中,我们只观察到336mA。 另一种方法是,我们看到560mA 如下。

  • 我们为电池放电并开始为@ 3V VBAT 充电。 它消耗了0.336A 的充电电流。
  • 几分钟后,我们停止了充电,并断开了蓄电池与 PCB 的连接。
  • 一分钟后,我们重新插入电池并开始为其充电。 这次我们测量的充电电流为~0.56A。
  • 我们已经多次对其进行了重新测试,并观察到了同样的情况。

需要您的指导和支持来解决此问题。

我已连接充电器电路和电池数据表以供您参考。

 e2e.ti.com/.../Battery_5F00_13315PN3_2D00_580mAh_5F00_0609A_5F00_20210720.pdf

此致,

姆律当