请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ25896 “线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户正在使用我们的 BQ25896作为他们的产品
- 如果在 BQ25896中 ITERM 寄存器设置为64 mA,我可以知道端接电流的准确度。 在客户的应用中,125 mA 终端电流是在室温下用设置为1536mA 的 ICHG 寄存器测量的。 容差高达95.3%!
![]()
- 两种不同的板载设备的充电测试结果如下所示。 (一个是绿色曲线,一个是黄色曲线)
充电电流曲线具有不同的下降斜率和终端电流,这将导致设备充电时间相差40分钟。 绿色充电座的总充电时间为3小时30分钟,黄色充电座的总充电时间为4小时10分钟。 对客户而言,容差太大。