This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:IC 中的低电压加热问题

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074008/tps54331-heating-issue-for-lo-in-the-ic

部件号:TPS54331

主席先生,你好,

使用此 IC 将24V 转换为5V,输出负载为1A。 但我们现在面临着 Lo (部件号- SRP6540-6R8M)的加热问题。

Lo in the below circuit

请向我们建议在上述电路中加热此低电压的可能根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请提供 Lo 的热值。 这可能是由磁芯损失引起的。 建议选择电感 器,电感器电流波纹可作为0.2-0.4输出电流,并具有低高频核心损耗。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gururaja,

    如舒艾所述,您可以将电感器值提高到8.2uH,以减少波纹电流,从而减少高频内核损失。  SRP6540-6R8M 具有49mohm DCR,高于数据表中的 DCR。  

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    舒艾范先生,你好,

    Lo 的热值为~ 90度,这是他们在现场工作了这么多个月,一直在工作。

    在15K 主板中,我们发现有20个主板存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    我们使用的是上一个15K 主板的10uH,但从未遇到过此问题。 但我们发现大约有10-15块板存在此问题。 所以我想知道其他参数是否会损坏或加热电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gururaja,

    我认为10uH 电感器使用更小的波纹电流会更好。 6.8 uH 有点小。 这次使用6.8 uH 的原因是什么? 为了找出根本原因,我有以下建议:

    1.检查两个引脚上每个损坏的电路板感应器焊料。 确保没有冷焊。 请通过添加更多焊料来回流两个引脚。

    2.对于损坏的电路板,请探查 PH (切换节点) 和输出波纹波形,并与良好的电路板进行比较,以查看两者是否相同且符合预期。 确保 PH 节点上没有任何摆动,坏板上的 Vout 也没有任何摆动。

    3.将电感器换用坏板和好板。 检查电感器是否有问题。

    4.对于损坏的电路板,尝试将电感器更改为10uH 以查看其是否有所改善。

    希望这些帮助,

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    感谢您的建议。

    我错误地发送了6.8 uH 电感器部件号,但我们使用的是- 10uH (SRP6540-100m)而不是6.8 uH。

    我们将核实 所有要点,并告诉您结果。

    谢谢,

    古鲁拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Gururaj!

    感谢您的反馈! 等待您的好消息!

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    1.检查两个引脚上每个损坏的电路板感应器焊料。 确保没有冷焊。 请通过添加更多焊料来回流两个引脚。

    答案:没有冷焊,电感器显示导通性。  

    2.对于损坏的电路板,请探查 PH (切换节点)和输出波纹波形,并与良好的电路板进行比较,以查看两者是否相同且符合预期。 确保 PH 节点上没有任何摆动,坏板上的 Vout 也没有任何摆动。

    答案:对于不工作和工作板中的不良感应器-发出一些噪音。

    良好的感应器,不工作和工作板-没有任何噪音。

    3.将电感器换用坏板和好板。 检查电感器是否有问题。

    答案:噪音在不良感应器和良好感应器中产生-无噪音。

    谢谢,

    古鲁拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Gururaj!

    感谢您的反馈! 似乎根本原因是电感器不良。 你还有疑问吗? 否则,此案例将关闭。

    舒艾