This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5929:从 TLC5926迁移设计

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5929, TLC5926, TLC59291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074308/tlc5929-design-migration-from-tlc5926

部件号:TLC5929
《线程》中讨论的其他部件: TLC5926

大家好,团队

由于采购方面的挑战,我们的客户打算将其 TLC5926设计与 TLC5929迁移。 我们已经审查了数据表, 设备的 规格,主要功能和功能似乎相似。

有一点需要澄清,控制引脚 LE = LAT,CLK = SCLK,SDI = SIN 和 OE =空白似乎相似。 两台设备的控制顺序也相同。

从这个意义上讲,TLC5929在向前 TLC5926发送命令时是否会完全相同? 无需更改驱动它的软件。 这是正确的吗?

提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar 您好,

     这款设备的专家目前正在庆祝中国新年。  下周有人会回复您。

    此致,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列奥纳德,你好!

    明白了。 感谢您的更新!


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    与 TLC5926相比,没有 TLC5929是一个更复杂的设备,它集成 了7位亮度控制和自我诊断等附加功能。 对于该软件,最大的区别是 TLC5929需要17位数据输入,TLC5926是16位数据输入。 MSB 的附加位用于确定以下16位数据进入 FC 寄存器或输出寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪您好,

    非常感谢您的回应。 客户 能够通过 TLC5929EVM 简单检查功能。 已尝试使用  TLC5926控制线路和固件,但未进行任何修改,并且它们 能够检查 LED 是否设置正常,但有一些闪烁。 闪烁可能 是由于16位通信,因为设备要有17位通信。

    客户刚刚提出以下跟进问题 :

    “我知道产品更复杂。 但基本沟通是相似的,对吗? 我唯一需要添加的是16b-17位更改? 如果我根本不需要控制寄存器设置,我应该强制 MSB 为“0”,这样设置就会输出开/关数据锁。

    我不需要亮度控制,因此全强度电阻器设置完全符合我们的设计。 我也不需要任何自我诊断。”


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    是的,如果客户可以修改他们的软件,我认为在第一个 SCLK 时钟添加一个“0”位很容易。 其他信号应该相同。  详细计时图可参考 图23。

    这是另一个类似的设备 TLC59291,也可以推荐使用16位数据格式。